This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC93:CD74HC93电路中使用的触发器

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC93, CD74HC174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326643/cd74hc93-flip-flops-utilized-in-the-cd74hc93-circuitry

器件型号:CD74HC93
主题中讨论的其他器件: CD74HC174

CD74HC93电路中使用的触发器是否基于德州仪器之前开发的标准触发器设计? 如果是、这些组件的型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74器件由 RCA 设计、之后由 Harris 收购、之后由 TI 收购。 无论如何、CD74HC 器件的设计与 SN74HC 器件类似、内部触发器可能与 CD74HC174中的触发器非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!