This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:正在寻找1.8V 逻辑

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16374A, SN74AC595-Q1, SN74AUC16374, SN74LVC374A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325490/sn74ahc595-looking-for-1-8v-logic

器件型号:SN74AHC595
主题中讨论的其他器件:SN74AC595-Q1SN74AUC16374SN74LVC374A、SN74LVC16374A

大家好、

我们是否有适用于1.8V 逻辑的型号?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AC595-Q1 (尚未发布)的规格可降至1.5V。

    (在实践中、您通常需要更高的 I/O 电压、因此您可以对控制信号进行电平转换、并在更高的电源下运行移位寄存器。)

    或者、使用很多触发器来构建您自己的移位寄存器、例如、SN74LVC16374A/SN74AUC16374/SN74LVC374A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    好消息!

    是否有非 Q1的计划?

    如果需要脱机、请给我发一封电子邮件。

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    Clemen 不是 TI 员工、他只是一个乐于助人的人、在我们的产品线中回答了 E2E 问题:)。  

    我们无法在公共 E2E 论坛上分享路线图。 您可以尝试在逻辑内部论坛上发布另一个、也可以明天向您发送电子邮件、因为今天是美国假日。