This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326211/tas6584q1evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TAS6584Q1EVM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。

该产品带有 CE 标志、但是 T 上未提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件发送。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg

    谢谢-很好地接受。 这将关闭查询。