This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:VCC 低于建议值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325885/sn74avch4t245-vcc-lower-than-recommended

器件型号:SN74AVCH4T245

您好、团队成员:

如果 Vcc 低于1.2V - 3.6V 的最低建议工作条件、该器件将发生什么情况。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法再保证正常工作。 输出可能驱动错误的值、或处于关闭状态。