This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:电平转换问题

Guru**** 2680865 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320377/lsf0204d-level-conversion-problem

器件型号:LSF0204D
主题中讨论的其他器件: TXU0304

您好!

我之所以发表此文章、是因为自动方向电压转换器(LSF0204D)不能正常工作。

使用1.8V 电压控制 IC。

输入并输出来自 CPU 的四个信号以进行 SPI 通信。

使用 LSF0204D 转换 CPU 信号(3.3V)和 IC 信号(1.8V)。

来自 CPU 的三个信号(SDO/SCK/CS)可从3.3V 转换到1.8V。

来自 IC 的信号(SDI)无法从1.8V 转换为3.3V。

如果我使用不当、敬请告知。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第10.2.1.2.1节说明"需要使用上拉电阻器将 Bn 输出拉至 VPU"。

    LSF 是一种无源开关。 TXU0304在此应用中会更强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将实现一个上拉电阻并对其进行验证。
    我还购买了 TXU0304、因此我会在收到后进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您提供了清晰的波形结果。 如果有任何有关上拉电阻测试的更新或有关 TXU0304的任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 SDI 上拉的情况下报告测试结果。
    因此、3.3V 始终输出、且信号看不到。

    上传电路和波形。

    TXU0304尚未到达。

    我将在得到它后进行测试。

    此致、

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    220 Ω 可能过强(驱动 SDI 线路的器件必须能够吸收所有电流)。 根据所需的速度、尝试在1 kΩ 和10 kΩ 之间的某个位置设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我通过更改上拉电阻值进行了测试。
    当它为10kΩ 时、它不是0V、而是0.7V。
    是否可以将其设置为0V?

    使用 TXU0304时、它是否为0V?
    我计划在2月15日获取 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinya、

    我假设输入波形上的信号没有偏移。  

    您看到的高 VOL 与输入器件的高 VIL (如"转换前"波形所示)直接相关。 您是否能够将驱动器的驱动强度配置为更强/尝试替代。  驱动器来查看是否可以实现较低的 VOL? 您可能会看到 影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件 的 VOL 的因素、这些因素解释了 VIL 对 LSF VOL 的直接依赖。  

    如果使用 TXU、则 VOL 将接近0V、因为它具有将输出驱动为高电平/低电平的缓冲架构、但需要满足以下要求才能使器件看到输入逻辑低电平:

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的快速回复。

    我知道这个问题可能是由于电流驱动器的低驱动能力造成的。

    由于没有替代项、我将使用 TXU 对其进行测试。

    请让我确认一下 TXU。
    示例)在1.8V→3.3V 的情况下、下面的输入波形是否存在问题?

    您的意见:

    如果使用 TXU、则 VOL 将接近0V、因为它具有将输出驱动为高电平/低电平的缓冲架构、但需要满足以下要求才能使器件看到输入逻辑低电平:

    → 这是否意味着0V 信号需要升高到0.5V?

    此致、

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压为1.65V (≈1.8V−10%)时、TXU 要求低电平输入信号电压低于0.35V、而高电平输入信号电压高于1.13V。

    上面显示的输入波形是正常的;它肯定会低于和高于输入阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    感谢您的答复。

    好的、

    TXU 明天送达、所以我将对其进行测试。

    我将反馈结果。

    谢谢!

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinya、

    如果 TXU0304出现任何问题、请启动新主题、  因为已提出解决方案、当前主题将关闭。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了 TXU0304并且运行良好。
    感谢您的支持。

    此致、

    信也