This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:通道间偏斜

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, TXV0108-Q1, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327383/sn74avc16t245-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件: TXV0108-Q1TXV0106-Q1

SN74AVC16T245的通道间传播延迟偏差是否有数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它通常小于1ns、但没有任何保证限制。

    TXV0106-Q1和 TXV0108-Q1特定于此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  TXV0108-Q1看起来可能更合适。  您是否会在 TXV0108-Q1产品上共享器件到驻车偏斜?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是未测量的。 (我不是 TI 员工。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    请注意、如果器件来自同一批次、您可能会有类似的 DS 偏差、谢谢。

    此致、

    迈克尔.