This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:txs0102输出使能端直接连接到 VCCB 电源

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327221/txs0102-txs0102-output-enable-connected-directly-to-vccb-power-supply

器件型号:TXS0102

您好!

我有一个设计的 PCB 非常小、我打算在其中使用大约15个 TXS0109YZP。 VCAA=1.8V 和 VCC =3.3V。 由于设计中没有空间、我计划将 OE 直接连接到 VCCB。 有可能吗?

谢谢!

吉西·戈尔登贝格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossy:

    OE 引脚具有过压耐受性、可以以高于 VCCA 的电压为基准、因为它缺少正钳位二极管、如此处的 常见问题解答中所述。 但请务必注意、VIL/VIH 阈值仍以 VCCA 为基准:

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!