This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC74:SN74HC74DR 不同的内部结构

Guru**** 2618115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327602/sn74hc74-sn74hc74dr-different-internal-structure

器件型号:SN74HC74

您好

对于这款产品、我们在实际产品上分别使用生产日期代码2334和2308以及原产地:墨西哥和中国进行了 X 射线辐照、发现其内部结构不一致。

您能否帮助确认原因以及产品的性能和参数是否受到影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HCD74DR 有两个不同的组装地点、因此您可能会看到两个不同的引线框。 两种器件都保证在数据表限制范围内。

    PCN#20200629000.1A 描述了一种全新的芯片的引入(带有一些更改的典型参数)。 但引线框不是一种可靠的检测方法;您只能通过尺寸更小的新芯片看到这一点。