This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:逻辑论坛

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327556/sn74lvc8t245-logic-forum

器件型号:SN74LVC8T245

关于数据表 PDF 第32页上的 VQFN 封装焊锡膏示例

此处列出了一个散热焊盘(六个正方形)示例、但我想获得显示这些正方形尺寸的材料和信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《 QFN 和 SON PCB 连接》的第4.4节 规定:

    根据建议的模板设计、可以在回流过程中对焊锡膏进行释气处理、并且还可以调节成品焊料厚度。 通常情况下、焊锡膏覆盖率约为焊盘面积的50%到70%(请参阅图4-3)。 设计一个带外露焊盘的1:1焊料孔径会导致金属体积过大、从而使器件"浮动"、从而导致打开和其他制造缺陷。 此外、在高功率应用中、散热焊盘焊点中回流后的空洞数量不应超过50%(使用 X 射线进行验证)。 基于 JEDEC 高 K 电路板层叠、25%已被确定为热性能回报递减的点、但 TI 更希望将限值设为50%(参考 JESD51-7)。

    该示例只是一个示例;如有疑问、请咨询您的电路板制造商。