This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC646A-SP:请参阅数据

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326907/sn54lvc646a-sp-see-data

器件型号:SN54LVC646A-SP
主题中讨论的其他器件:SN54AC00-SP

是否有任何 SEE 测试数据适用于 SN54LVC646A-SP? 它由 TID 保证、但没有到任何 SEE 测试数据的链接。 我想知道 SET 和 SEL 性能。

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我们的许多较旧的 SP 级器件都没有辐射数据。 这过去是由第三方实验室完成的、TI 没有任何剩余文档(这一切都是在20多年以前完成的)。

    该器件的主要用例是什么? 该器件是非常独特的、您知道它们是否正在利用该器件的所有功能吗?  

    例如、如果它们仅需要总线收发器或仅需要移位寄存器、我们可提供全新的 SC 系列、即所有 SEP 器件。 这些是额定电压为50kRad 的抗辐射器件。  

    https://www.ti.com/product/SN54SC245-SEP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 在此阶段、更换部件不容易。 因此、只是为了确认、没有适用于此器件或任何类似足以进行直通读取的器件的 SEE 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    它们仍被评定为"抗辐射"和"符合 QMLV 标准"(我们不会随机排列它们)、但是、我们不再有测试结果了。 正如10-20年前很可能出现的情况、并且我们没有数字文档。  

    我们确实有适用于所有交流系列器件的 SN54AC00-SP 器件辐射报告。  https://www.ti.com/product/SN54AC00-SP 

    但正在使用的器件是 LVC 器件、因此报告很可能不太相似、不足以有效。