This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS164:VT VCC = 5V 时的 VIH (VIL+最大值)和 VT (VIL-最小值)

Guru**** 2617315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1328146/sn74hcs164-vih-vt-max-and-vil-vt--min-under-vcc-5v

器件型号:SN74HCS164

团队成员

VCC = 5V 时 VIH (VT VIL+最大值)和 VIL (VT 最小值)如何? 期待您的见解、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表将4.5V 电源电压的最坏情况指定为5V±10%电源电压时的值。

    假设您的电源的容差为0 %、使用该 VT值、并将 VT +值增加0.5V。