This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08-Q1:SN74AUP1G08QDCKRQ1

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327072/sn74aup1g08-q1-sn74aup1g08qdckrq1

器件型号:SN74AUP1G08-Q1

请提供器件型号 SN74AUP1G08QDCKRQ1的寿命数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    您能解释一下持久性数据的含义吗? 您是指存储期? 我们没有停产此器件的计划。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认器件 SN74AUP1G08QDCKRQ1是否 可用于新设计和器件长达10年以上的可用性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们实际上无法为任何内容提供10年的发展时间表。 这是非常遥远的未来。 但是、正如我说过的、我们目前没有停产此器件的计划、此器件是一种活跃的生活方式、因此应提供此类器件。

    此致!

    马尔科姆