This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:申请最小值 最大值 传播延迟值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1328607/sn74avc2t45-request-for-min-and-max-propagation-delay-values

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T45

大家好、

器件 SN74AVC2T45的最小和最大传播延迟值(VCCA=1.2V 且 VCCB=1.8V)未包含在数据表中。 数据表中仅提供了典型值。

请提供最小和最大传播延迟值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在最低电源电压下无法正常运行;看起来数据表好像故意避开了以提供任何保证。

    我建议切换到 SN74AXC2T45。