This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:txb0104

Guru**** 2543950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXB0104, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1329106/txb0104-txb0104

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0202

你好。

我想使用 TXB0104作为 SPI 总线电平转换/转换器5V 到3.3V。

我还将在同一 PCB 中需要 RX TX (UART 通信)转换器5V 到3.3V。

我想在 PCB 中使用2个部分。

我的 SPI 总线具有30kHz 的低频速度。

RX TX 具有115200kbps、RX 具有10K 上拉电阻。

我是否可以将 TXB0104用作电平转换器/转换器:SPI 总线(低频30kHz)和 RX TX (115200kbps UART)的5V - 3.3V?

此致  

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是自动双向器件、并具有许多限制条件。 最好使用 TXU0304和 TXU0202。