This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:1.2V 至3.3V 电平转换

Guru**** 2551760 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0108, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1328875/txb0108-1-2v-to-3-3v-level-shift

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 、TXU0204

专家、您好。

我有一个关于 TXB0108的问题。
请告诉我。

是否可以在 TXB0108中用于1.2V 和3.3V 系统电平转换的 I/f?
我很担心、因为 VCCA 最小值是1.2V、而不是1.15V。电气特性只有1.2V。 行为。

此致、
三浦隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1.2V 电压、数据表实际上未指定任何保证限值。 出于实用目的、最小可用电源电压为1.8V。

    您希望转换何种 IF 信号? 在大多数应用中、可使用 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯-桑

    大约有两种类型的信号。 两者都假定信号较慢、但未确定这些方向。
    一个是 GPIO、它没有特定用途。 I/O 将在将来通过调试来确定。
    另一方面、1.2V 侧信号仅在 nRST 的上升沿输出、而这些信号在另外一段时间为输入信号。
    然后、如果可能、我将使用 TXB 器件。

    此致、
    三浦隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号较慢、则缺少保证限值无关紧要。

    但请注意、TXB 输出具有非常低的驱动强度(在所有电源电压下);这可能不足以满足通常对 GPIO 信号的期望。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。