This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何实现基本锁存电路以通过比较器进行过热检测

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00, TLV7031, TLV3603E, INA381, INA300, SN74LVC2G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1329753/how-to-implement-a-basic-latching-circuit-for-over-temperature-detection-from-a-comparator

主题中讨论的其他器件:TLV3603E、 INA381、 INA300、TLV7031、SN74LVC2G00 、 SN74LVC2G02

好的、我意识到这非常简单、但已经有很长时间了、因为我需要这样做、所以我将尝试找出最好的方法。

基本上、我使用一个热敏电阻来监测 LED 的温度。 如果固件挂起并使 LED 开启太长时间、则温度变得过高、那么这会进入比较器、然后将输出拉至低电平、从而禁用 LED 驱动器。 不过、一旦温度冷却到足够低、电路将放松、LED 将重新开启、持续振荡。

不过、我希望具有该锁存、因此一旦它跳闸、LED 驱动器的输出将保持低电平、直到微控制器将其复位。 如果需要、可以使用单独的引脚进行复位。

实现这一点的最佳方式是什么? 我不确定这是否属于逻辑问题、或者 TI 是否推出了完全符合这一要求的产品。 我研究了锁存比较器(TLV3603E)、但该器件不会自动锁存输出;您必须告诉它何时要锁存。

我意识到、我可能可以通过一组 FET 和 RC 电路将一些东西拼凑在一起、但我想寻找一个更优雅的解决方案。

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 具有(锁存)警报输出的电流检测放大器 、如 INA381或 INA300。 但您可能不需要它们的差分输入、它们的最小放大率可能太高。

    或者、可通过两个与非门或非门(SN74LVC2G00/132或 SN74LVC2G02)构建设置/复位锁存器。 在上电时使用复位信号(可能由 R-C 电路生成)复位锁存。 从诸如 TLV7031的任何简单比较器的输出设置锁存。