This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:SN74AUP2G17DSFR

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1329724/sn74aup2g17-sn74aup2g17dsfr

器件型号:SN74AUP2G17

对于引脚1和引脚6可能在内部短接的发动机罩、我希望得到一个合适的编号。  我正在使用 SN74AUP2G17DSFR 器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我们的器件会不可预测地发生故障、因此我们通常没有这些数据。 在这种情况下、我们可能最好的做法是网站上的 FIT 率估算器:  

    抱歉、这可能对您没有太大帮助。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    对于这个特定的因素、我们无法给出数字。 不过、我可以为您提供此表。