This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:当 VCC = 1.8V 时、OE 引脚可支持3.3V?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1329637/sn74lv1t125-oe-pin-can-support-3-3v-when-vcc-1-8v

器件型号:SN74LV1T125

大家好、团队

我们的客户更喜欢检查:如果 VCC 为1.8V、我们可以将3.3V 用于 OE 引脚吗?

从数据表第5页的"7.3建议运行条件"中、VI 的电压范围为0-5.5V、因此我认为它可以在 VCC = 1.8V 的情况下为 OE 引脚支持3.3V。 但我更喜欢与您再次核对一下。

谢谢。

G. W