This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:原理图检查

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXS0108E, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330652/txs0108e-schematic-check

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0102、、、 TXU0202

您好  

您能帮助检查以下 TXS0108和 LSF0102原理图吗、以及是否需要调整

e2e.ti.com/.../0572.SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TXS0108E 原理图:  

    该器件支持 I2C + GPIO 信号。 由于存在内部10k Ω 上拉电阻、因此可以将未使用的通道保持悬空。 您还可以访问第8.4节、了解电路板设计期间的最佳布局实践。

    LSF0102原理图:

    由于该器件是基于漏极开路的、建议在 B1侧的3.3V 输出上设置外部上拉。 不管怎样、LSF0102都可以支持 UART 信号、但更强大的解决方案是 TXU0202、因为它能够提供缓冲(LSF 不支持)。  

    TXS 和 LSF 本身都没有驱动强度-如果 GPIO/UART 信号被长距离驱动且需要考虑信号的完整性、建议改用固定方向/方向控制转换器。  

    此致、

    插孔