This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXB0102DCUR

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330764/txb0102-txb0102dcur

器件型号:TXB0102

大家好、我在 我们的项目中使用 TXB0102DCUR 电平转换器、但超过100kbps 时其工作失速、超过100kbps 时其上升和下降时间会增加、在2.5Mbps 时、我们得到 Vcc 电压电平输出侧、而不是脉冲。 我们的方向是5VccB 到3.3V VccA 侧。 根据数据表、它应该在高达100Mbps 的速率下工作、但不工作、请查找原理图。 将信号从 B2施加到 A2。 请尽快提供您的反馈、我们正在查找。

此致、

J·K·拉纳

硬件工程师  

Uthunga technologies

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    容性负载不应大于大约70 pF;请参阅数据表的第7.3.3节。 您是否有长线迹、连接器或电缆?

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TUX0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查了电压电平转换器"74LVC2T45DC、125"在同一个位置良好运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电容没有达到70pF、因为输出连接了 微控制器 UART RX 引脚、仍会观察到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的印度:

    这里提到了该信号用于 B 到 A 的转换。请注意、该器件本身没有高驱动强度、需要依赖驱动器来驱动线路。 请参阅第7.3.2节、以帮助确保 MCU 为 TXB 器件提供至少2 mA。

    请进一步注意,这似乎是用于固定方向,即不是像克莱门推荐的  TXU 系列或具有更高驱动强度的 LVC 系列的自动双向和固定方向的设备是更合适的建议,谢谢。

    此致、

    迈克尔.