This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1328698/lsf0102-questions-of-lsf0102

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102

尊敬的团队:

目前、在使用 LSF0102DCTR 的情况下、端口 B 的信号高电平无法达到 Vref_B 的电压(4.2V)、仅约为2.2~2.3V。
端口 B 信号连接到 TLC59208FIPWR。 即使将 R45和 R48 & R49的电阻调整到较小的值后、同样的问题仍然存在。 您能否帮助确认此部件的哪一侧是问题? 谢谢你。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将线路驱动为低电平的器件必须能够吸收流经所有上拉电阻器的电流。 什么是1.8V 器件? 它的驱动强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    1.8V 端是 QUALCOMM CPU 的开漏配置、因此驱动电流流经上拉电阻器。
    我们已经尝试将4.2V 和1.8V 侧的上拉电阻器更改为1K、但是这并没有改善4.2V 侧的 I2C 信号电压。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那个 CPU 是什么模型? 其 I²C μ V 引脚的驱动强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    除了 Clemens 的响应外、请提供无法正常工作的波形、以便进一步调试。 您还可以看到 TXS0102、它包含内部一次性电路、有助于将上升沿加速到所需的输出电压。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    CPU 是 QUALCOMM X75模型、我们已经尝试了 I2C 引脚的2mA 和16mA 配置设置、但4.2V 端的结果是相同的。

    非常感谢。
    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 μ I²C 总线空闲时、应该没有电流流动。 是否有任何其他器件连接到 I²C 线路、从而将其拉低? 请检查接地是否短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    Clemens'是否正确-请检查是否有任何未在原理图上显示的外部下拉电阻器或是否有任何泄漏路径。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    I2C 总线仅连接到 TLC59208FIPWR、因此没有其他器件将总线拉低。 4.2V 侧的 I2C 总线 NACK 波形如下所示:

    但是、我将 LSF0102DCTR 替换为双 MOSFET、它具有正确的波形。 因此、我怀疑 LSF0102DCTR 的端口 B 内部灌电流无法上拉至高电压。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内部灌电流;LSF 使用相同的 MOSFET。 这看起来好像在某个位置有一个焊接桥。