This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:采用数据表时、每通道输入/输出电流还是总电流?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1329845/sn74lvc2g17-q1-input-output-current-in-datasheet-per-channel-or-total

器件型号:SN74LVC2G17-Q1

您好!

我只想确认一下、对于 SN74LVC2G17-Q1、32mA 的最大输入/输出电流是每通道的、对吗? 不是所有通道总共在一起?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是针对每个通道。

    总电流仅受通过 VCC 或 GND 的持续电流的绝对最大额定值的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速响应!

    在绝对最大值表中、连续输出电流和通过 Vcc 或 GND 的连续电流之间有何差异?

    此致、

    扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些限制都是针对每个引脚的。 但只有一个 VCC 或 GND 引脚、因此后者会限制总输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢你的评分