请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34、 TXU0202
您好!
a 我的帐户计划使用 TXS0102通过 VCCA 和 VCCB 实现 UART 信号隔离、均为3V3。 TXS0102适用于该应用吗? 如果是、请帮助检查原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
a 我的帐户计划使用 TXS0102通过 VCCA 和 VCCB 实现 UART 信号隔离、均为3V3。 TXS0102适用于该应用吗? 如果是、请帮助检查原理图