This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102是否适用于 VCCA=VCCB 的 UART? 如果是、请帮助检查原理图

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2G34, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330029/txs0102-is-txs0102-suitable-for-uart-with-vcca-vccb-if-yes-pls-kindly-help-check-the-schematic

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34、 TXU0202

您好!

  a 我的帐户计划使用 TXS0102通过 VCCA 和 VCCB 实现 UART 信号隔离、均为3V3。  TXS0102适用于该应用吗? 如果是、请帮助检查原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、不隔离信号。

    对于电平转换、应使用 TXU0202。 但要实现简单的缓冲、请使用任何双通道缓冲器、如 SN74LVC2G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    当 OE 被驱动为低电平、或者如果 VCCA/VCCB 关闭且为0V 时、TXS0102可用于将 I/O 置于高阻态。 此功能在数据表中用 IOFF 表示。 请注意、此器件不会转接驱动与 Clemens 提到的相似的信号( 为此、您可能需要一个 I2C 缓冲器)。  另请参阅该应用手册、以获取有关不同通信的更多建议。 协议:  

    电压转换应用快速参考

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 信号不需要(双向) I²C 缓冲器。