This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件选择:具有高达100mA 输出的5V TTL 驱动器?

Guru**** 2620235 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330813/device-selection-5v-ttl-driver-with-up-to-100ma-output

主题中讨论的其他器件:UCC27517

团队、
您能在以下方面提供帮助吗?
我们是否有一些可以支持此功能的逻辑或电压转换器?

我们在一个项目中构建了一个具有以下属性的分立式单端线路发射器:
  5 V TTL 电平
 上升/下降时间< 100ns
 10 mA 输出电流
 短路保护
现在、我们需要能够支持多达 100 mA 输出电流。
是否有可以替代的集成解决方案?

我看到我们在下面的 TI 框图中参考了一些"数字输出参考设计"。 com 中获得:
 https://www.ti.com/solution/digital-output-module?variantid=14285&subsystemid=19870
      一些参考设计如:
         高速数字输出 PLC 模块- https://www.ti.com/tool/TIDA-00319
         低侧0.5A、8通道数字输出模块- https://www.ti.com/tool/TIDA-00236 
 https://www.ti.com/solution/digital-output-module?variantid=14343&subsystemid=17284
但是、我一直在寻找集成度更高、功耗更低的解决方案。

提前感谢、

安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "5V"和"TTL"表示不同的电压;您需要哪一种电压?

    UCC27517等栅极驱动器支持100 mA、但没有短路保护功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    V_H = 3.0V - 5.5V
    V_L =-0.5V - 1.0V

    是我们要支持的输出信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    除了短路保护外、我们的低侧产品系列可满足您指定的大部分要求。 像 UCC27444的栅极驱动器 符合 TTL 要求、时序要求和所需的最小栅极驱动电流。