This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:是否具有两个通道的 SPICE 模型?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330917/sn74lvc2g17-q1-spice-model-with-both-channels

器件型号:SN74LVC2G17-Q1

您好!

我从 TI.com 上下载了适用于 SN74LVC2G17-Q1的 SPICE 模型、但该模型似乎只有一个通道、即使该器件有两个通道。 是否有包含两个通道的模型、或者我是否应该使用该模型中的两个来重新创建单个 SN74LVC2G17-Q1器件?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    只需使用其中的两个模型就会得到相同的结果。 对于多通道器件、我们通常建议在仿真中仅使用多个单通道器件。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    明白了。 谢谢!

    此致、

    扎克·金布尔