This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:引脚 OE 问题

Guru**** 1963265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326965/txs0108e-problems-with-pin-oe

器件型号:TXS0108E

运行如上面所示的电路时、由于某种原因、我的 ESP32将无法通电。 引脚 A1-A8的测量值为高电平。 当电路在未连接 OE 的情况下通电时、ESP32上电也正常。 然后、将 OE 连接到3V3一些任意时间后、器件都可以按预期运行。 800kHz 信号在两侧看起来都很好。 因此、我尝试将 OE 连接到 IO 引脚、在启动时将其拉高、但会发生同样的问题。 断开 IO 引脚会使 ESP32上电、然后将该引脚连接至 OE 整个电路再次按预期运行。 我尝试添加一个与 IO 引脚并联的下拉电阻器(52k Ω)、但仍有同样的问题。 我做错了什么? 我希望双向性能够稍后利用传感器或开关的输入来使用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面显示的原理图中、TXS 未与任何其他器件连接。

    总之、TXS 具有内部上拉电阻器。 显然、某些引脚上的高电压会阻止 ESP32启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考原理图、低侧连接到 esp32上的基准引脚、高侧连接到电路板边缘的输出引脚。  

    如何防止启动时的高电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用内部上拉电阻的唯一方法是在启动期间将 OE 拉为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gabriel、

    这里 Clemens'是正确的-只有当器件为 EN 高电平时内部上拉电阻才有效。 下面是一个 常见问题解答 、对此进行了进一步的解释。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来看看、看看我是否可以用它来解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有这样的东西可以正常工作? 或者是否需要在启动时完全移除3V3并在启动后的一段时间内应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的描述、在 ESP 加电时、您需要使 OE 为低电平。 我建议保持下拉电阻、但稍后利用 ESP (或某些其他检测到 ESP 已通电的控制器)的信号强制 OE 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。