This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B-CD450WREP:EP 是否可与15V 至3V3逻辑兼容

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1332264/cd4504b-ep-is-cd4504bmpwrep-compatible-for-15v-to-3v3-logic

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:EPEP、EP EP

请您确认 CD4504BMPWREP 是否可用于15V 至3.3V 电平下移。

在推荐条件下,我看到最小输入电压为5V,但在波形中 它会低至3V。 请您确认。  

您是否建议使用转换器将电压从15V 降至3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于5V 的电压、无法保证任何电气特性。 克里斯·科克里尔

    它在3V 电压下无法正常工作、因为它是专有的、在3.3V 电压下几乎无法正常工作。 在不同温度和工艺范围内、它通常可能无法在3.3V 下工作。 我们曾尝试过、但无法在3V 范围内使其正常工作、因此我们将工作电压移到了5V、以使其正常工作。

    您需要多少个以多大的速度工作的通道? 考虑使用 EP 或 EP EP EP 等比较器。