This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0108E, TXU0304, TCA9800, LSF0102, SN74LXC8T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325149/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304、 TCA9800、LSF0102、TXS0102、 SN74LXC8T245SN74AXC4T774

您好!

根据我们的测量结果、当 VCCB 上的电压开启时、B 端口上升。

在本例中、OE 连接到 GND。

根据数据表、当 OE 输入为低电平时、所有 AOUT 应置于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、列夫、

    我看到黄色的波形为 B 端口、绿色的为 VCCB 电源、如果有误、请帮我更正。 端口和 VCCA 电源目前的状态是什么? OE 引脚在整个测试过程中是否保持低电平并测得0V?  

    请注意、TXS0108E 不具有 IOFF 特性-如果任何电源断电且为0V、则不能保证 I/O 进入高阻抗状态。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    对于波福,你理解正确。

    我们将转换器用作缓冲器 、即两侧具有相同的电压(VCCA 和 VCCB)。

    在 A 侧 、当 OE 引脚保持低电平时、电压为0V。

    原理图的连接图。

    谢谢。

    列夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、列夫、

    TXS0108E 将无法缓冲 GPIO 信号。 我建议查看 AXC8T245/LXC8T245、这是方向控制型转换器、而其提供的驱动强度~1.8V 的@10mA。 这些转换器还支持 IOFF 功能、其中、当任一电源断电且电压为0V 时、I/O 不会相互影响。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在某些情况下、我们将为 SPI/I2C 等同步接口使用转换器、还需要对 IO 可配置(输入/输出)的 GPIO 使用转换器。

    您能否为我们推荐这种用途的器件?

    谢谢。

    列夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SPI、请使用 TXU0304。
    对于 μ I²C、请使用 TXS0102、LSF0102或 TCA9800。
    对于改变方向的 GPIO、请使用方向控制型转换器、例如 SN74LXC8T245或 SN74AXC4T774 (其他转换器的通道数不同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lev:

    除了 Clemens 的建议外、请访问 此参考页面 、了解有关信号接口的更多建议。

    此致、

    插孔