This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8154:易失性存储器类型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1331992/sn74lv8154-volatile-memory-type

器件型号:SN74LV8154
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74

嗨、团队!

我在 Eaton 的客户要求 TI 提供用于几个器件的易失性存储器类型。 您能帮助我提供下面重点介绍的详细信息吗?

器件型号

用于

易失性内存

尺寸

功能

类型(SRAM、DRAM 等)

SN74LV8154MPWEREP

AF-62982

4字节

脉冲计数器

???

SN74LVC1G175DCKR

AF-62982

1位

D 触发器

???

感谢您的帮助!

此致!
麦吉尔·达洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该计数器使用触发器构建。

    SN74HCS74数据表中显示了触发器的结构:

    这可以视为相当于 SRAM 单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dajon:

    两者都将是 SRAM。

    此致!

    马尔科姆