This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:OE 引脚上的最小电压应力

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1330885/sn74lvc1g126-minimum-voltage-stress-at-oe-pin

器件型号:SN74LVC1G126

大家好、

我们无法在数据表中找到 OE 引脚处的最大/最小电压应力。

我的客户对其应用下的电压应力进行了以下方面的测试:

最大值:2.233V、最小值:-0.445V。

它是否正常工作或正常工作?

期待您的回复。

最好的地区

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值告诉您器件何时可能损坏。
    建议的运行条件告诉您保证正确运行的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    那么、它有什么风险吗? 可以确保正确运行。

    我的客户在其应用中针对 OE 引脚测试了电压应力:

    最大值:2.233V、最小值:-0.445V。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果在引脚上提供的电压小于0V、则不能保证 OE 引脚工作、因为这超出了建议的工作条件。

    对于2.233V 的最大值、如果 VCC 为3.3V、它应该工作正常。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我想从客户方面重新申述此问题:

    OE 引脚从低电压电平更改为高电压电平时。

    从采集的波形中将会出现一个下冲、下冲将导致 OE 引脚的电压低于0V。

    但是、OE 引脚上的负电压只能持续很短的时间。

    因此、我的客户想知道这种下冲是否会影响目标插座的正常运行。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    屏幕截图上的分辨率较低、因此很难看到具体情况(例如实际电压电平和下冲持续时间)。  

    仅当电流过大且客户烧毁钳位二极管时、这可能才会影响运行、此时输入 FET 无法抵御负电压浪涌、可能会损坏。 这取决于在引脚上看到的电流大小。 如果客户需要、可以添加一个串联电阻器来限制电流量、这是没有问题的。

    此致!

    马尔科姆