This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice 模型请求

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1331246/request-for-pspice-model

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G32

您好!

我们在其中一个设计(器件型号:SN74LVC1G32DBVR)中使用您的其中一款产品。 我们正在设计中模拟此产品、并  从您的网站下载了器件 SN74LVC1G32的 PSpice 模型。 不过、在我们的器件中添加模型时、我们会遇到根据器件数据表、我们得到的输出不准确。 您能否向我们提供器件型号的 PSpice 模型?  SN74LVC1G32DBVR?  

此致

Aburva Agre.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    您能否详细说明一下、这是关于不准确的输出的什么?

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    根据器件型号说明的 如果 IC 的其中一个输入为高电平、则 SN74LVC1G32DBVR 的 IC 输出应为 VCC–0.1。 在 我们的 VCC = 1.8V 的情况下、因此 IC 的预期输出 是1.8V-0.1=1.7V、但我们得到1V 的输出。 有关更多详细信息 、请参阅 下图:

      

    此致

    阿普尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端是否连接了任何元件? MΩ 没有一些负载、即使到 VCC 或 GND 只有1k Ω、仿真也可能会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    模型在我结束时工作正常。 在相同设置下、输出电压为1.5V。 我不知道您的仿真器为什么显示不同。 我相信、如果只将一个简单的15pF 负载连接到输出、您就会看到输出功能正常。

      不是1.8/1.7V、因为您要在 VOH JT 的1.8V VCC 下从器件获得8mA。 器件电阻在较低的 VCC 条件下较高、您将看到更显著的压降。

    此致!

    马尔科姆