This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:可用作 SN74AVCB324245KR 的替代产品

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCB164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1331623/sn74avc32t245-can-be-used-as-replacement-for-sn74avcb324245kr

器件型号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVCB164245

我们 在其中一个设计中使用了 SN74AVCB324245KR、现在它已成为选择性产品。 您能否为其推荐替代方案?

SN74AVC32T245NMJR 有些相似、您能确认它是  SN74AVCB324245KR 的精确替代产品吗?

此致

达尔沙纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有确切的替换。 最近的替代产品为2×SN74AVCB164245‍VR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用此器件(SN74AVC32T245NMJR)来代替 SN74AVCB324245KR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;根据我可以看到、引脚排列是相同的、但电气特性已经足够接近了。