This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRUCAPE:需要电路通过微控制器控制交流电压振幅

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1332954/prucape-requirement-of-circuit-to-control-ac-voltage-amplitude-through-microcontroller

器件型号:PRUCAPE

您好、TI 团队:

我有10V/400Hz 的交流电压源。 我想借助控制器来控制它的振幅。

我该怎么做?

谢谢。此致、

普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    您提出的设计问题过于宽泛、我们无法在论坛上为您提供帮助。

    如果您对特定 TI 器件有任何具体问题、我们可以为您提供帮助。

    例如、假设您使用的是 AM335x、您有一个可进行振幅转换的独立变压器、而该独立变压器由3.3V 输入信号控制、 而且您知道您希望通过在 AM335x 上运行的 Linux 控制的 GPIO 信号来控制变压器。

    如果您无法按所需方式使 AM335x GPIO 信号正常工作、那么我们可以就该特定问题为您提供帮助。

    如果您有任何问题、我们可以提供帮助、请随时回复或创建新主题帖。

    此致、

    尼克