This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:VCC 为5V 时为 VIH

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1332814/sn74ahc1g125-vih-when-vcc-is-5v

器件型号:SN74AHC1G125

大家好、

当 Vcc 为5V 时、我们具有 VIH 的定义吗? 数据表显示为5.5V、但没有5V。

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有介于3V 和5.5V 之间的电源电压、VIH 是 VCC 的70%