This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:SPICE 模型网表错误

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1329205/cd4093b-spice-model-netlist-error

器件型号:CD4093B

我在从 CD4093B 产品页面下载的 PSpice 模型方面遇到问题。

我首先承认、在阅读模型语法方面、我并不是专家、但在我看来、子电路"LOGIC_GATE _2PIN_OD_LVC_2I_NAND_PP_ST_CD4093B"具有3个电阻器、每个电阻器的1个端子连接到 GND、而电阻器的另一侧悬空。  

是否有更新版本的型号可用、或是否有其他可能的原因导致此问题?

屏幕截图如下所示。

产品页面链接:  
https://www.ti.com/product/CD4093B#design-tools-simulation

SPICE 模型下载直接链接:
https://www.ti.com/lit/zip/schm024

供将来搜索的完整错误文本:

错误(ORPSIM-15141):在节点 X_U17.XU1.NA1处少于2个连接。
错误(ORPSIM-15141):在节点 X_U17.XU1.NB1处的连接少于2个。
错误(ORPSIM-15141):在节点 X_U17.XU1.No1处少于2个连接。

CD4093.lib 中的相关行:

RDA1 NA1 GND 1e6
RDB1 NB1 GND 1e6
RDO1 NO1 GND 1e6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请给我一两天的时间来进行深入了解、

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm、

    我将尝试使用 PSpice 中 CD4000库随附的 CD4093B 模型继续取得进展、但该模型是一种似乎无法正确对电源电流进行建模的数字模型、这在我的应用中至关重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是使用.lib 文件还是.cir 文件? 我根据屏幕截图假定了.lib 文件。

    我在 TINA 中使用了.lib 文件、它进行了很好的仿真、没有任何错误。 还在尝试弄清楚为什么您犯了错误。 您能和我分享一下您的仿真设置吗?

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    我正在使用。 lib 文件。 由于 PSpice 具有用于 CD4093B 的内置模型、除非我重命名从 TI 下载的文件、否则似乎要尝试使用内置模型。 我附加了此模型、将该模型更改为 CD4093B_TI、并将 OrCAD 捕获器件重新链接至 PSpice .lib 文件。

    我创建了最简单的重现案例、并将项目存档。

     e2e.ti.com/.../4093_5F00_Example_5F00_Oscillator_2D00_2024_2D00_02_2D00_29T21_2D00_21.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    让我在我的机器上正确配置 pspice、并在周一与您联系。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    只需删除 pspice 文件中的这三个电阻器节点即可。 它们与任何东西都没有连接、也没有任何功能。 我想 pspice 不喜欢这些随机浮点节点。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    删除这些行后、您是否能够运行仿真? 它修复了网络表征错误、但我收到多个指向 CD4093B 模型内部子电路的收敛错误。 考虑到整个示例电路的简单性、我的膝关节急冲反应会将这些收敛误差归咎于 CD4093B 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    当我有时间的时候,我会尝试这样做。 是否尝试过为电容器设置初始条件? 如果您不设置初始直流电压、或不通过注入某种激励来启动振荡、这些类型的振荡器电路通常会出现收敛误差。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、在输出节点上的电容器上设置 IC = 0V 将其修复。 仿真现在对我有效。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malcolm、

    这让我离这更近了一步、但在转移到我的实际应用时、似乎仍然存在模型错误。 遗憾的是、我无法分享整个电路、因此我只是增加了最简单的重现案例的复杂性。

    CD4093B 模型似乎无法恰当地处理远离 PSpice "0" GND 节点的 AGND 端子。 我需要以类似于下面所示的方式使用 IC、 AGND 端子在主 GND 上悬空到~100V、VCC 端子在 AGND 端子上悬空到~15V。

    添加来自 PSpice GND 的失调电压会产生一个持续处于高电平且不会振荡的输出。