This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:SN74AVC2T245问题

Guru**** 2618115 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1331971/sn74avc2t245-questions-of-sn74avc2t245

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件:TXU0202

尊敬的团队:

我想问、使用 SN74AVC2T245RSWR 来转换以下电路中的 UART 电平是否可行? OE 引脚需要额外控制为高电平还是低电平? 谢谢你。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个器件可以正常工作、但 TXU0202将更易于使用。

    当/OE 为高电平时、两个输出都被禁用。 它应被拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    原理图看起来很好。 我们只需要确保 OE 引脚被拉至低电平即可启用输出。

    如果您希望简化设置、也可以使用 TXU0202。 TXU0202移除 DIR1和 DIR2引脚。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的大力支持。

    在以下情况下,我想请您确认是否会有使用下面的项目2的问题? 谢谢你。

    1.断开 A 端与主机的连接,使用 A 端的 UART (端子)控制 B 端设备-->确定
    2.断开 A 侧与主机的连接并将 PIN8&9拉至1.8V,使用 B 侧的 UART (端子)控制 B 侧设备--> NG

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能帮助我理解客户的意思吗:"从主机断开一侧、使用 UART (终端)"

    此致、

    约什