This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245AT:用于 LPC 接口

Guru**** 2617725 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245AT, SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333798/sn74lv245at-for-lpc-interface

器件型号:SN74LV245AT
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3245

大家好、

您能否检查 SN74LV245AT 在 LPC 界面是否正常工作? 客户是否可以 在其端口上使用 SN74CB3Q3245PWR、 但 CLK 信号的上升沿和下降沿太慢。 因此、需要找到 P2P 的替代方案。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4个 AD 信号是双向的、没有方向控制信号。 无法缓冲 LPC 信号。

    SN74CB3Q3245的模拟带宽为500 MHz。 时钟频率是多少?