This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:SN74LS244

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CY54FCT245T, SN54AHCT244, SN54HCT244, CY54FCT244T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333753/sn74ls244-sn74ls244

器件型号:SN74LS244
主题中讨论的其他器件:CY54FCT244T、CY54FCT245T 、SN54AHCT244 、SN54HCT244

我们正在寻找 Renesas 54FCT244ATLB 的替代产品

-55 /+125;快速 CMOS 八路缓冲器/线路驱动器;无引线芯片载体;军用版本 MIL-STD-883 B 类;20引脚陶瓷

您能否提供 FFF 替换或近 FFF 替换、使用寿命约为10至15年。

我们还在寻找 Renesas  54FCT245ATLB 的替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CY54FCT244T
    CY54FCT245T

    (如果实际上不需要 FCT 输出的高驱动强度、则还可以使用其他逻辑系列、例如 SN54AHCT244、SN54HCT244。)