This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:3B 引脚

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333602/sn74vmeh22501a-3b-pins

器件型号:SN74VMEH22501A

由于 DIR 受到控制、3B 引脚可作为输入。 如果3B 端子仍然未使用、是否可以将其打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不得悬空;请参阅建议运行条件表中的脚注(1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为3B 端子不是 控制输入。 我应该连接到 Vcc 或 GND、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有3A 输入具有总线保持功能。 所有其它输入、无论是控制输入还是数据输入、一定不能保持悬空。