This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:驱动电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333429/sn74axc8t245-drive-current

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

您好!

我们来看看 SN74AXC8T245和 SN74AXC4T774 。 我可以在数据表的哪里找到每个输出引脚的驱动电流容量? 我快速看了看,但有麻烦证明在哪里。

谢谢!

欧文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    谢谢、请帮助查看数据表中分别驱动高电平和低电平时驱动电流的 IOH 和 IOL 规格。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的快速响应。 只是为了澄清一下、在本例中、12mA 是最大驱动电流吗? 我认为这是数据表中唯一引用 IOH 的地方。

    非常感谢您的帮助、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    12 mA 是 AXC 器件的最大值。 可帮您节省空间。 请进一步注意、两个输入可以连接在一起以获得2倍的驱动。

    如果需要更多建议、请进一步说明应用的电源电压、谢谢。

    此致、

    迈克尔.