This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:有关输出电压电平的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333546/sn74lvc1g06-question-about-output-voltage-level

器件型号:SN74LVC1G06

您好、团队成员:

SN74LVC1G06具有开漏输出、且没有正钳位二极管。

是否可以将3.3V 电源用于5V 输出?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;无论电源电压如何、建议的工作条件允许输出高达5.5V。