This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:电压电平错误

Guru**** 2813835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333408/sn74lxc2t45-incorrect-voltage-level

器件型号:SN74LXC2T45

我将 SN74LXC2T45QDCURQ1 IC 与以下连接配合使用:

  • VCCA 连接到+3.3V
  • VCCB 被连接至+1.8V
  • DIR 连接至 GND (B 到 A)

初始测试显示正确的转换。 但是、进一步测试后、A1/A2不能达到+3.3V (测量值为0V 或+2.5V -这两个值都不正确)。

什么原因会导致此行为?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有负载吗? 信号频率是多少? 您是使用示波器还是万用表进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、存在负载。 该移位器用于复位信号。 我通过万用表测量了 A1/A2的电平、这是我第一次看到0V、第二次看到+2.5V。 我怀疑 IC 因某种原因损坏、但我想了解根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talal、

    如果我正确理解、B 到 A 转换之前可以使用3.3V 的两个输出。

    不过、经过几次测试后、输出有时测量为0V、有时测量为2.5V、即负载和设置不变。

    我怀疑短路(高于数据表绝对最大额定值)、并确认更换器件是否可以解决问题。 如果不 正确、请帮助确认在测量到不正确的电压时 VCCA 是否实际测量到3.3V、谢谢。

    此致、

    迈克尔.