This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:DSF 热指标

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333382/sn74lvc1g07-dsf-thermal-metrics

器件型号:SN74LVC1G07

干热指标是否也适用于 DSF 封装? 我需要 DSF 结至环境热阻、结至外壳(顶部)热阻和结至电路板热阻。 数据表报告了 DRY 6引脚封装的上述情况、而不是 DSF 6引脚封装的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kat、您好!

    请允许我为您申请这些、请给我最多2周的时间来与您联系。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kat、您好!

    热性能值如下:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 454.4
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 219.1
    结果-θ JB (标准数据表值) 308.9

    此致!

    马尔科姆