This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS00:报价 API 问题

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1334832/sn74ls00-quote-api-question

器件型号:SN74LS00

大家好、

我输入报价 API 以创建报价、但共振值为500。

您会检查一下吗?

导入请求
导入 json

# API keyとsecretからtokenを取得する
API_Key ='lSSXG1QYnWwrKyAlMEOVTOMhoTfgw0LR'
API_Secret ='wTVDeeGpeiufF64t'

URL = transact.ti.com/.../accesstoken'
标头='Content-Type":'application/x-www-form-urlencoded'
参数='grant_type''client_credential''client_id'API_Key、'client_secret':API_Secret

r = requests.get (URLdata=params)
JSData = r.json()
access_token = JSData['access_token']
打印(access_token)

#订货编号='1021355171'

url = f' transact-pre.ti.com/.../quotes'
标头='Authorization'F'Beareraccess_token'}
数据=
 "报价":{
  "endCustomerCompanyName""Company XYZ"
  "requestedUnitPriceCurrencyCode""USD"
  "lineItems":[
   {
    "tiPartNumber""SN74LS00N"
    "数量"2500
    "RequestedUnitPrice"1.2
   }
  ]
 }

打印("1")
# r = requests.post (url, headers=header, data=data)
r = requests.post (urlheaders=header)
打印("2")
打印(r)
# JSDATA = r.json()
打印("3")
print(Json.dumps(JSData, Incept=2))
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuki:

    您是否曾就此问题联系客户支持中心? 诚实地讲、应用团队中的任何人都不知道它是什么。

    此致!

    马尔科姆