This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45DCKT 标记

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1333645/sn74lvc1t45-sn74lvc1t45dckt-marking

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

我们已收到来自德州仪器的组件 SN74LVC1T45DCKT。

此组件标有1M1标记。

我在 TI 主页上找不到器件 SN74LVC1T45DCKT 的标记1M1。

部件 SN74LVC1T45DCKT 的标记1M1是否正确?

可以在哪里找到此标记?

此致

桑德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    您可以在数据表中找到标记。

    不幸的是,我也没有看到1M1在我们的内部系统,并建议进一步检查与您的销售代表,谢谢.

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    谢谢。 我们应该联系我们的销售代表或您是否就该问题联系销售代表? 我们的销售代表是 ti (德州仪器(TI))。 我们直接从德州仪器购买了该组件。

    此致

    桑德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    我了解。 但是、我不确定您的代表是谁、建议您与他联系。

    您能否进一步分享顶部的图片来说明标记?  

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Michael、

    以下是图片。

    黄色标签来自我们。

    此致、

    桑德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    黄色标签似乎 表示与数据表类似的 TAF、TA5和 TAR、并已在内部联系我们的组装工厂以帮助进一步确认。 您能否帮助确认您的销售代表的反馈? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Michael、

    谢谢。

    我已经与 Abassin MUMAND (德州仪器(TI)客户经理)进行了额外联系。

    此致、

    桑德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    我在内部收到了确认、即‘1M1"的标记是针对 PCN 样片的正确标记、稍后在最终生产时按照数据表中指示的标记进行卸载。 请注意、在内部、这似乎是 PCN 样片标记和最终生产样片标记的遵循流程、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!
    非常感谢。
    此时在组件上只是一个过渡标记、直到 PCN 完成。 是这样吗?

    然后我们进行了校准、以便它们毕竟是正确的分量。

    此致、

    桑德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandro:

    是的、正确。 请注意、PCN 也已完成。 因此、所有新订单都应类似于数据表标记、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    谢谢你。

    那么我们的 Qs 现在可以发布文章以进行生产。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    桑德罗