This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4094:如何使用 CD74HCT4094?

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1334746/cd74hct4094-how-to-use-cd74hct4094

器件型号:CD74HCT4094

尊敬的所有人:

第7.1节概述如下所述:

"...下一个时钟边沿上的 QS2端子上提供的相同串行信息提供了在时钟上升时间很慢时级联这些器件的方法。"

然而、函数方框图绘制如下:

哪一个是正确的、我如何正确解释此函数?

非常感谢

科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件从 Harris Semiconductor 获得。 第7.1/7.2/7.3节取自 Harris 数据表。 7.1和7.3在负边沿上都是一致的,所以我想它们是正确的,但唯一肯定的方法是有人测试它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会对负时钟边沿感到困惑、因为我指的是其他品牌、它们也写得相同。 我对方框图感到困惑。 为什么在我的工程图中用红色圆圈标记正边沿的时钟输入?

    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是方框图中的一个错误。 Harris 数据表将这显示为锁存器、但在 TI 数据表中错误地将其重新绘制为触发器。