This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:引脚的最小电压

Guru**** 2899000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1334838/sn74lvc08a-min-voltage-of-pins

器件型号:SN74LVC08A

你(们)好。

Vi 的最小电压是多少? 数据表中的阻值为-0.5V。 但我认为它应该是恒定的电压。  

那么、它可以承受下面的波形吗? 最小电压为-765mV、但仅持续~ns。  

此致、  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不得超过。 但是、如果二极管钳位电流小于50 mA、则允许降低电压。 如果认为是 IBIS 模型、则允许低至−1.43V。

    请检查确保振铃发生在电路板上、而不是示波器探针上;使用接地弹簧而不是接地线夹。