This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:最佳建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV06A, SN74LVC2G06, SN74LVC3G06, SN74LV05A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1334800/sn74lvc2g06-best-suggestion

器件型号:SN74LVC2G06
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G06SN74LV05A、SN74LV06A

大家好、

客户寻求逻辑 IC 低于条件。
你有什么建议吗?

  • VCC=3.3V
  • 漏极开路
  • 多通道
  • 输入 L:输出 HiZ
    输入 H:输出 L
  • 局部断电(IOF)
  • 输入信号是3.3V PWM
  • 上拉 V 为5.5-6.0V

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G06
    SN74LVC3G06
    SN74LV05A
    SN74LV06A

    (建议输出电压不超过5.5V、但绝对最大额定值允许更多电压。)