This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:VIN=1.2V、Vout=1.8V、48Mbps

Guru**** 2618775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1334768/sn74axc2t245-vin-1-2v-vout-1-8v-48mbps

器件型号:SN74AXC2T245

您好!

我想在 Vin=1.2V、Vout=1.8V、48Mbps 的条件下使用 SN74AXC2T245。

根据下面的线程、我认为可以使用它、对吗?

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319092/sn74axc2t245-q1-voltage-translation-data-rate-1-2v-to-0-9v

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、多亏了此器件才能支持具有1.8V 输出的48Mbps 速率。

    此致、

    迈克尔.